This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 尝试通过 Hercules MCU 获得 UL 1998认证

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/702021/trying-to-get-ul-1998-certification-with-hercules-mcu

我的一位客户正在设计中使用 Hercules MCU (验证器件型号)、并尝试在 UL 标准的微电子器件部分获得 UL 1998认证。  

他查看 了"TI HerculesTM MCU 让 IEC 60730和 UL 1998安全标准合规性变得更轻松"白皮书、并访问 了 www.ti.com/safeti 网站。  是否有任何其他材料、可能是 NDA 材料可以帮助这项工作?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    Hercules MCU 内置硬件功能可满足大多数硬件诊断要求。  

    安全用户指南非常有用。 它提供了系统开发人员所需的信息、以帮助创建使用 Hercules MCU 的安全关键型系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QJ、

    我们是否可以提供任何其他配套资料(NDA 或非 NDA)来帮助完成这项工作? 器件是 TMS570LS07

    如您所知、我们已经找到并浏览了上面粘贴的表的白皮书: www.ti.com/.../spny005.pdf


    提前感谢您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    TI 根据 NDA 提供以下文档来协助进行安全评估:

    1)安全手册:详细介绍产品安全架构和推荐用法
    2)安全分析报告摘要(SAR1):IEC 61508和 ISO 26262器件级时的时基故障率和 FMEDA 汇总
    3)详细安全分析报告(SAR2):针对 IEC 61508和 ISO 26262执行的所有安全分析的完整详细信息

    客户需要与 TI 签订 NDA 才能访问这些文档(安全手册除外)。 即使这些文档是为了帮助符合 IEC 61508和 ISO 26262标准而创建的、但内容在针对其他安全标准时仍然相关。