This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570 MCAL EB tresos 配置问题、n2HET 输入端口 moudle

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/703230/tms570lc4357-tms570-mcal-eb-tresos-configuration-question-n2het-in-port-moudle

器件型号:TMS570LC4357

您好!

  在使用 EB tresos 配置 mcal 期间、我们有一个问题。

  我们需要使用 N2het2[17--23]作为输出高电平,但在端口鼠标中,N2HET PortPin 没有元素 N2Het2_17和 N2HE[19-23],

并且 PortNumberOfPortPins (1-32)不可修改。

如何进行 N2HET PortPin 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给我们的 MCAL 专家、他很快就会回来。 感谢您报告此问题。