This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Erreta 工作表"器件#49"

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/698611/tms570lc4357-erreta-sheet-device-49

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

早上好、

关于 TMS570 LC4x (修订版 B)勘误表文档(SPNZ232A (2016年5月)中的 ERREeta 工作表"device#49":

您能告诉我们有关此勘误表条件的更多信息吗?
-在条件(2)的第二个项目中,“有效内存范围”的含义和定义究竟是什么?
-在条件(3)的第三个项目符号中,调试访问端口(DAP)功能是否被视为«多路总线主控»中的评估器?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    我已更改论坛帖子的标题、以指明正确的勘误标识号器件#49。

    -在条件(2)的第二个项目中,“有效内存范围”的含义和定义究竟是什么?
    >>如果访问权限允许对定义为"Normal"的存储器位置进行推测访问、则 ARM 架构 v7R 允许对这些位置进行推测访问。 R4F 总共能够寻址4GB 内存、其中许多位置无效。 需要对 MPU 进行编程、以确保所有不会保存有效指令或数据的存储器范围都定义为"从不执行"(在 MPU 中设置 XN=1)存储器。 MPU 还必须被配置成阻止到无效内存位置的访问(返回错误响应)。

    -在条件(3)的第三个项目符号中,调试访问端口(DAP)功能是否被视为«多路总线主控»中的评估器?
    >>是的、DAP 是能够启动访问的互连主设备之一。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    要完成我们的请求,您能否告诉我们如何在“正常”(硬或通过 MPU)中配置内存范围?

    此致、

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    您可以使用 HALCoGen 根据您在 GUI 中的选择生成 MPU 配置代码。 这位于 R5-MPU-PMU 选项卡上。

    上图显示了配置每个存储器区域的不同选择。

    此致、

    Sunil