This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:DCC#24勘误表

Guru**** 2618425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/697164/tms570lc4357-dcc-24-errata

器件型号:TMS570LC4357

您好!

关于 TMS570 LC4x (修订版 B)勘误表文档(SPNZ232A (2016年5月)中的 ERRE-A 表"DCC#24"、勘误表发生时的条件是单次触发模式、而勘误表"SSWF021#45"(PLL 无法启动)(包括权变措施实现)需要在单次触发模式下使用 DCC。

此外、"DCC#24"权变措施(thta 包括进行两次测量和减去) 似乎不适用于"SSWF02#45"权变措施。

可以告诉我们有关这两个勘误表和权变措施的更多信息?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    *"[...] TMS570 LC4x (修订版 B)勘误表文档(SPNZ232A (2016年5月)中的 ERREET 表"DCC#24"、勘误发生在单冲模式下且捕获的计数值不是来自 VCLK [...] "
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否给我们一个答案,或者您是否需要有关我们的请求的信息?

    此致、
    Christopher
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    很抱歉、上周遗漏了此帖子。

    DCC#24:

    如果您使用 DCC 的单次模式(一次性测量与连续监测)来使用已知时钟信号测量信号频率、则预期的行为是当另一个计数器变为零时非零计数器冻结。 由于计数器的启动/停止操作与 VCLK 同步、情况并非如此。 这会导致时间偏移、并最终导致对所测量信号频率的测量不正确。 权变措施是执行多项测量并丢弃任何异常值。

    SSWF0221#45:

    正确的方法是、在 SSWF0221#45问题的解决方法中未实现 DCC#24的建议解决方法。 我将检查是否有任何计划更新详述 SSWF02#45勘误表的应用手册 :www.ti.com/.../spna233a.pdf

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否给我们一个答案,或者您是否需要有关我们的请求的信息?

    此致、
    Christopher
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christopher、

    目前没有更新应用手册(spna233)的计划。 我将告诉您该计划是否发生变化。

    是否还有其他与这两个勘误表相关的未回答问题?

    此致、
    Sunil