This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:osc0电压电平要求

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/702862/tm4c1294ncpdt-osc0-voltage-level-requirement

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家 好

我  在将 JTAG 连接到  TM4C1294NCPDT 时遇到问题

我看到一 个非常低的 osc0输入

  选择1伏的电压

    TM4C1294NCPDT 正常工作的最低电平是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是晶体还是外部振荡器? OSC0上的最小高电平(从数据表的表27-23中可以看出)为0.65*Vdd 或大约2V。 如果您使用的是晶体、请将 OSC0与 OSC1进行比较。 两者都应接近 Vdd。 此外、检查 Vdd、它需要至少为3V。