This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:NERROR 引脚为高电平、但 ESM 状态全部为0

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/698022/tms570lc4357-nerror-pin-is-high-but-the-esm-status-are-all-0

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

 我的客户报告了一个问题、即 nERROR 引脚处于高电平状态、但 ESM 状态寄存器全部为0、并且 nERROR 引脚无法清除。   ESM nERROR 引脚将以哪种方式处于高电平状态?  和 he2e.ti.com/.../5428.TMS570LC4357-ESM-Module-Issue.docxow来处理这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benjamin、

    nERROR 引脚为低电平有效。 因此、该引脚为高电平是很好的。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sunil、
    已与客户合作解决此问题并说明如何重置 nERROR 引脚;已修复此问题、谢谢。