This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-TMS57004:LAUNCHXL-TMS57004将支持免费 RTOS

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-TMS57004, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/702516/launchxl-tms57004-launchxl-tms57004-will-support-to-free-rtos

器件型号:LAUNCHXL-TMS57004
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

准备学习 RTOS、任何机构都能建议- LAUNCHXL-TMS57004 Launchpad 将支持免费的 RTOS。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、TMS570LS04x 器件肯定支持 FreeRTOS。 您可以使用 LAUNCHXL-TMS57004在此部件上开始开发您的应用。 HALCoGen 包含可用作创建程序参考的示例。 HALCoGen 还包含了一些使用 FreeRTOS 的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sunil Oak:

    感谢您快速重播。