This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-OMAPL138:Omapl138

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/702334/processor-sdk-omapl138-omapl138

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

OMAPL138 EVM:未为器件端口安装虚拟 COM 端口

我正在使用 OMAPL138评估板、尝试运行 USB-DEV-serial starteware 代码。 我能够通过调试端口加载代码、而不会出现任何问题。在器件管理器下、我可以看到调试端口的"Stellaris 虚拟串行端口"。 但是、当我插入设备 USB 端口时、我会看到安装窗口尝试安装"Virtual COM Port"。 当它看起来已经完成并且我在设备管理器中查看时、我看不到新的 COM 端口。 相反、在"通用串行总线控制器"下、我看到一个新的"USB 复合设备"、右下角有黄色警告符号。

HID 和海量存储的 Starterware 代码运行良好、但串行枚举在两者之间挂起、即在器件配置响应发送后、检测到挂起中断。

谢谢您、

Darshana Somarajan

CDAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知软件团队。 请分享您使用的 TI RTOS SDK 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darshana、

    我们目前不支持 Starterware 软件包、该软件包是2010年创建的该器件的独立软件包。

    要获得 RTOS 上下文中使用的最新 USB 驱动程序集、我们建议您查看 Processor SDK RTOS 软件包:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_USB

    说过您正在尝试的是 LCDK 的硬件设置吗? 您能不能说明您使用什么 USB 端口进行 USB 设备模式设置。 您是否参考了此处的设置说明:
    processors.wiki.ti.com/.../StarterWare_USB

    此致、
    Rahul