This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:断电过程中的 TMS570 GPIO 状态

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/702486/tms570ls0714-tms570-gpio-status-in-the-process-of-powered-off

器件型号:TMS570LS0714

你(们)好

当 GPIO 在正常运行中被下拉时, 在 TMS5700714APZQQ1 断电期间, 是否可以 操作 GPIO 引脚? 如果没有 、GPIO 的状态是什么? 例如、在断电过程中、以下引脚37的状态是什么(A 点)? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当 nPORRST 为低电平时和 nPORRST 变为高电平之后、所有 GPIO 信号立即被配置为输入。 当 nPORRST 为低电平时、输入/输出缓冲器

    禁用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    引脚37上的电压电平为0.38v、即使 MCU 完全未通电、也没关系。 请注意、GIO 引脚的输入电压电平不应超过绝对最大值(4.6V)。