请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1231H6PZ 主题中讨论的其他器件: TM4C123
大家好、
我们希望 在设计中使用 TM4C1231H6PZ。 我们将查看 boot_USB 示例以及 CheckImageCRC32函数的 BL_CRC32.c 文件中的内容。 根据 Class_IS_TM4C129的定义、似乎这将被定义为0、我们将输入 if-else 语句的 else 部分。 由于 APP_START_ADDRESS 大于0x800、因此我们得到一个负数。 此0x800来自哪里? 这里是否有拼写错误?
uint32_t CheckImageCRC32 (uint32_t * pui32Image) { uint32_t ui32Loop、ui32FlashSize、ui32CRC; // //确定闪存的大小(给出图像的上限) //大小)。 // if (class_in_TM4C129) { // //从 FLASH_PP 寄存器获取闪存大小。 // ui32FlashSize =((2048 *((HWREG (FLASH_PP)& FLASH_PP_SIZE)+ 1))- app_start_address); } 其他 { // //计算闪存的大小。 // ui32FlashSize =(((HWREG (FLASH_FSIZE)& FLASH_FSIZE_SIZE_M)<< 11)+ 0x800 - APP_START_ADDRESS); } //... }
此致、
Akash Patel