This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:SSI 最大加速

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/702186/tm4c123gh6pm-ssi-max-speeed

器件型号:TM4C123GH6PM

我想知道、通过在 TM4C123GH6PM 中的所有4个通道间的 SSI 通信可以实现的最大传输数据速率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghav、

     在 SSI 主控模式下、它将为25MHz。 有关所有参数的详细信息、请参阅数据表交流 SSI 特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是说它是波特率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    25MHz 表示25Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能不能建议哪一个更好的 MSP432P401R 或 TM4C123GH6PM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 SPICLK 中、性能大致相同。 这取决于您的目标应用是什么以及您需要的外设集。 TM4C 最高运行频率为80MHz、其性能高于 MSP。 但是、MSP 面向低功耗应用。