This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将以太网功能添加到项目中

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/702077/add-ethernet-functionality-to-project

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

Hellow 大家、

我已经制作了一个用于控制降压转换器的 CCS 程序、该程序基本上使用 ADC 读取电压的输出值并调制 PWM、以便使其适合所选的值。 现在、我想用简单的 CGI 程序改进它并从浏览器中执行它。 我以前曾与 Energia 合作使用以太网库以及服务器和客户端类构建这种 CGI 项目、因此我能够显示我在 html 中创建的网页、并捕获用户介绍的不同信息。 问题是、我几乎找不到有关如何使用 CCS 工程实现这一目标的示例、 我发现的这些例子、例如 Enet.io、我无法理解、因此、如果有人能给我一个更简单的例子、或者解释我如何将 ethermnet 类添加到 CCS 项目中、我将永远感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ignacio、
    实际上、我认为 Enet_IO 是说明服务器如何处理 CGI 的最佳示例。 该示例使用标准 HTML 表单将参数传递给板上运行的 CGI 处理程序。 在将响应发送回浏览器之前、这些处理程序会处理窗体数据并根据请求控制动画和 LED。 我们没有任何其他演示 CGI 的示例。 我建议您首先运行 enet_io 示例并了解其工作原理。