This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS2134:为新开发提出推荐的 MCU

Guru**** 2770165 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS2134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/701748/tms570ls2134-asking-recommended-mcu-for-new-development

器件型号:TMS570LS2134

你(们)好。

我们目前正在计划开发新的机载产品、而 TMS570系列的 MCU 正处于我们的雷达中。

但是、我们在前一个项目 TMS570LS2134中使用的之前的 MCU 已经使用了很多年(2013年之前)、我想请 TI 推荐使用一个全新的类似 MCU。 与其他机载产品一样,新方案的使用寿命应至少为15年。

感谢您深入了解 TI 的 TMS570产品发展蓝图。

此致、

卡盘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    TMS570LC435x 是 Hercules 系列的最新器件之一。 它是基于 Cortex-R5的 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、

    感谢您的快速回复。 但是、我们需要坚持使用 PGE LQFP 144引脚封装。

    还有其他建议吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    以下是采用144引脚 PGE 封装的 LS122x/LS09x/LS07xx 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    您能否告诉我、为什么这些 MCU LS122x/LS09x/LS07xx 器件优于 TMS570LS2134来启动一个寿命至少为15-20年的新项目?

    它们是否等效于或可替代旧版 TMS570LS2134?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    将支持 Hercules 平台中的所有部件。 没有计划将这些器件中的任何器件制造为"不推荐用于新设计(NRND)"。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    我知道所有当前和未来的 TMS570系列器件在未来很长时间内都将得到 TI 的支持、但我更担心器件的器件淘汰方面、而不是开发支持。

    最后、我的目标是确保从现在开始的15-20年中、仍然可以购买用于生产或支持用途的 TMS570LS2134器件。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    我将要求我的营销团队同事提供必要的保证。 请保持...

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sunil、

    如果 TI 能提供有关这方面的任何见解、我们将不胜感激、以便我们为新项目确定正确的 MCU。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    请注意、TI 努力避免出于便利目的而淘汰产品。 便利意味着设备运行不足、产量较差、客户采用率受限或类似项目。 TI 的淘汰退市时间表提供比行业标准更长的交货周期。  目前、我们没有任何淘汰计划...因此、我们很高兴您在之前的项目中使用了 TMS570LS2134、并期待您在未来的项目中继续使用 TMS570LS2134。