This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:HET 中断/多个编码器读取

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/700539/ccs-tms570ls0432-het-interrupt-multiple-encoder-reading

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 TMS570LS04读取 HET 引脚上具有中断的2个正交编码器。

当我单独使用每个编码器时、它会起作用。 当我同时使用两个编码器时、只有一个能够工作、另一个有错误。

中断期间可能会发生冲突? 如何使用 TMS570LS04正确读取2个编码器?

感谢你的帮助、

Maxime Charrière

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maxime:

    TMS570LS04x 只有1个 eQEP 模块(eQEA+eQEEPB +eQEP+eQEPS)。 TMS570LS12x 和 TMS570LS07x 具有2个 eQEP 模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maxime:

    您看到了什么类型的错误? 您是否使用 NHET 来仿真两个正交编码器?

    有关使用 NHET 实现正交编码器的详细信息、请参阅此应用手册: www.ti.com/.../spna228.pdf

    您还可以使用 NHET IDE 来调试 NHET 代码: http://www.ti.com/tool/HET_IDE

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助!

    这是我的部件上的一个简单编码错误...

    再次感谢你。