This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:如何通过 GPIO 引脚连接2个 TMS570LS04 PI?

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/701704/ccs-tms570ls0432-how-to-connect-2-tms570ls04-pi-by-their-gpio-pins

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我需要通过 GPIO 连接两个 Launchpad TMS570LS04。

一个用作输入、另一个用作输出(我使用 HET 引脚)。

如果我在同一个 MCU 上执行它、它可以正常工作。 但是当我尝试连接两个 MCU 时,它不起作用...

我在两个卡之间很好地连接了接地端

有人可以帮帮我吗? 谢谢你。

Maxime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是"它不起作用"? NHET GIO 不支持输入中断。 请勿在发送端快速切换引脚。
    在 TX 侧、将1个 NHET 引脚(例如 NHET0)配置为输出、然后设置 NHET0 (HETDSET)
    2.在 RX 端、配置1个 NHET 引脚(例如 NHET0、将2个电路板上的 NHET0与一根导线连接在一起)作为输入、然后读取 NHET0 HETDIN 寄存器、位0应该被置位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    问题如下:

    当我将 Tx 设置为"1"并且输入和输出未连接时、输出 Tx 为3.3V。

    当我将 Tx 设置为"1"并且连接了输入和输出时、电压会降至0.2V、因此 Rx 无法读取"1"...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    接收器侧中的 NHET 引脚是否配置为输入? 电路板上针对该引脚的任何下拉电阻器? 是否启用了内部下拉电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、它现在起作用了。

    这只是一个上拉/下拉问题。

    感谢您的帮助!