This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:我想将 TM4C123 Tiva C LaunchPad 用作 ICSP Arduino 编程器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/701599/ek-tm4c123gxl-i-want-to-use-tm4c123-tiva-c-launchpad-as-a-icsp-arduino-programmer

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123ENERGIA

标题说明了一切。 我最近购买了第一块 Arduino 板(Arduino Nano)、但结果是克隆、没有引导加载程序。 我已经看到、刻录引导加载程序的唯一方法是使用 Arduino 并将其与 ICSP 端口连接。 嗯、我没有其他 Arduino ...

我有一个带 Energia IDE 的 TM4C123。我可以使用 Energia 成功上传代码(例如闪烁示例)。 我想使用与 Arduino IDE 相同的 sketch、而 the insideoISP 只能正常工作、哦天哪、我错了。

我的问题是、如何使用 TM4C123通过 Energia 烧录引导加载程序? 是否已经有我尚未看到的工作代码? 应该使用哪些引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos、

    根据我们论坛指南的第5条、请将 Energia 问题定向到主要的 Energia 论坛、网址为 :forum.43oh.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不熟悉 Arduino、也不具备 Arduino ICSP 和 CindoISP 的相关经验。 我的理解是、您希望使用 TM4C123通过 ICSP (SPI 接口、对吧?)将引导加载程序代码传输到 Arduino 中。 在这种情况下、您将需要 TM4C 和 Ardunio 之间的协议来了解它们如何交换命令和数据包。 我想这就是在另一个 Ardunio 上运行的 ArdunioISP 应该发挥作用的地方。 除非您详细了解该协议、否则我不知道如何使用 TM4C 将引导加载程序编程到 Ardunio 中。
    很抱歉、我在这里没有太多帮助、因为我们没有这样的示例。 也许您可以访问 Arduino 论坛或 Energia 论坛获取一些提示。 Energia 论坛位于 forum.43oh.com/.../