Other Parts Discussed in Thread: TM4C1233H6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123、
大家好
我基于 TM4C1233H6PMI 开发 CAN 总线连接设备。 该器件具有4个外部连接、2条电源线(正极和接地)和 CAN-L/H
该器件连接到支持 CAN 总线的系统、例如工业设备和汽车。
有时、器件会返回不响应状态。 从测试中可以看到、损坏的是 MCU。
电源电路由以下部分组成:
-使用 S1M (二极管)的反极性保护
-使用 SMAJ33A (TVS)的瞬态保护
- SMPS TI LM536015QDSXTQ1
SMPS 的5V 输出转换为3.3V 并连接到 MCU。
CAN 总线 电路由以下部分组成:
- CAN 总线收发器:TI SN65HVD232DR
收发器的输出连接到 MCU。
损坏的器件测试观察结果:
-受损器件上的电源电路未损坏- SMPS 输出5V
-与正常运行相比,电流消耗降低
-我无法使用调试器与 MCU 联系
解决方案:
我考虑在 CAN 总线线路上添加一个 ESD 保护二极管(nup2125)、以保护收发器免受电压瞬变的影响。
但是、我不确定这是否足够、或者器件是否通过 CAN 总线线路损坏。
如果您对上述问题有任何帮助/建议/提示、我将不胜感激。
谢谢
此致
Christian