This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:HalCoGen - CSP -运行 CSP 封装-链接器故障

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/701498/rm48l952-halcogen---csp--runnig-the-csp-package---linker-failures

器件型号:RM48L952

我们正在使用 HalCoGen-CSP 来验证由 HalCoGne 为我们的特定配置生成的代码。 首先、我们选择了一个驱动程序、并尝试让 CSP 运行并生成所需的报告。 (注意:我们购买了一个副本、已安装、已获得 LDRA 许可证、并已安装珍珠的副本)

CSP 开始运行、

在文件夹 C:\Users\walsan01\workspace\csp_RM48L952ZWT\firsttest_CAN\Test...中执行测试序列

------------------------------------------------------------------
测试顺序:\Test\ADC1\UnitTest
 正在生成 makefile....通过...
 正在生成 TCF 文件...通过...
 正在验证和构建测试序列...
 由于编译错误导致生成失败...请检查\Test\ADC1\UnitTest\Debug\CompileLog.txt ...
------------------------------------------------------------------

已完成执行0测试序列...

无法执行1个测试序列...

正在合并报告...
在 C:\Users\walsan01\workspaces\CSP_RM48L952ZWT\firsttest_CAN\reports\...中生成的合并报告

问题似乎在链接中:-

-来自编译日志。 txt 文件

'已完成构建:..\..\..\..\..\..\..\source\sys_vim.c'
'
"['未被识别为内部或外部命令、
可操作的程序或批处理文件。
子目录或文件 Debug 已存在。
'构建目标:ADC1_UT.OUT'
'调用:ARM 链接器'
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include -mv7R4 -code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include  /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/lib --include_path="C:/Users/walsan01/workspace/CSP_RM48L952ZWT/firsttest_can/include -g --diag_float=off --diag_warning=225 --display_error_number --abi=eabi=e-exc="-code_map=-cn-time_ex-code_exc1 -rom-code_display_exc1 -map=-out_enp=-code.m=-map=vate-exc1 -status_en_en_ench_enp=-code.m=-code.m=-code-tid_enp=vat_enp=g=-code.g=-code.g=-code-tid_enp=vat_enp=vat_enp=vat_enp=g=-code.m=-code.m=-code.m=-code-t  stack_size=0x800 -heap_size=0x800 -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/lib -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include -reread_libs -diag_wrap=off -warn_sections -display_error_number -xml_link_info="firsttest_can_linkInfo.sys"-rom_model -"simebug_debug"\me.obj\debug.\debug.\debug.\m\me.\m\\cmobtor.\debug.\cm\\cm\debug.\\cm\\come.obr.\debug.\\cm\\cm\\cm\debug.\\cm\debug.obr.\\cm\\cm\\cm\debug.\\cm\\cm\\cm\\cm\\cm\\cm\\cm\\cm\\cm\\cm.obr.obtion.\\cm\\cm\\cm.obtion.\\cm.\debug.\\cm\\cm.\    

>>警告:链接器选项无效--code_state=32 (已忽略)
>>警告:链接器选项无效--float_support=VFPv3D16 (已忽略)
>>警告:--abi=coffabi 选项必须在-z;选项被忽略之前指定
>>警告:链接器选项无效--enum_type=packed (忽略)

 未定义      的首次引用
 符号                 
 ------       --------
 --diag_wrap=off                 

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"ADC1_UT.OUT"

>>编译失败
C:\Users\walsan01\workspace\csp_RM48L952ZWT\firsttest_CAN\Test\ADC1\UnitTest\\Debug\Makefile.mk:181:目标'ADC1_UT.out'的配方失败
gmake:***[ADC1_UT.OUT]错误1
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

有人能告诉我需要看什么/更改 /做什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    我已将您的问题转交给我们 SW 团队的专家。 谢谢