This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:复位引脚被驱动为低电平时外部晶体振荡器的行为

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/700963/tm4c1294ncpdt-the-behavior-of-external-crystal-oscillator-when-reset-pin-is-drive-to-low

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、

我的客户在自己的电路板上评估 TM4C1294KCPDTI3。
客户使用一个25MHz 外部晶体振荡器、该振荡器连接到电路板上的 TM4C1294KCPDTI3。
当客户将 RESRT 引脚驱动为低电平时、晶体振荡器振荡停止。

客户询问我们此行为是否为 TM4C1294KCPDTI3规范。
我在数据表中找不到描述。

请告诉我。

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    默认情况下、将 RST 引脚置为低电平将启动上电复位、在此复位下内核和所有片上外设被复位。 OSCOUT 在 POR 期间被选通并防止反馈到 OSC。 我想这就是您看到的内容。 当我施加 RST 引脚时、我还可以在 launchpad 上看到同样的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles-San、

    感谢您的快速回复。
    我将等待您的 Launchpad 中的确认结果。

    此致、
    富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumio-San:

     在我上次的答复中、我已经说过我在 launchpad 中看到了同样的东西、将 RST 引脚按到低电平将停止 OSC。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles-San、

    感谢您的确认。
    您的答案非常有用。
    谢谢!!

    此致、
    富米奥·纳卡诺