This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:如何将 MAC 地址编程到使用 TM4C1294的定制设计中?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/701265/tm4c1294ncpdt-how-do-i-program-the-mac-address-to-my-custom-design-which-is-using-the-tm4c1294

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

如何将 MAC 地址编程到使用 TM4C1294的定制设计中?  我继承了离开公司的工程师提供的 TM4C1294设计。 我们已针对他的设计更新了 PCB、现在我需要下载固件。 我意识到我不知道如何对 MAC 地址进行编程。 我一直使用 XDS100v2来下载/调试先前的设计。 我有 LM 闪存工具、但我不确定如何连接到我的板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

     您可以使用 Uniflash 对 MAC 地址进行编程。 只有在具有 ICDI 调试探针时、才能使用 LM 闪存编程器对 MAC 地址进行编程。 请参阅下面的内容。