This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129CNCZAD:用于定制 TM4C129x 板的晶体选择

Guru**** 2481115 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/700787/tm4c129cnczad-crystal-selection-for-custom-tm4c129x-board

器件型号:TM4C129CNCZAD
主题中讨论的其他器件:CC1310

我们有一个与 CC1310配合使用的24MHz 晶体、我们希望将其与我们选择的 TM4C129x 处理器配合使用、以便更轻松地维护 BOM。  阅读数据表的时钟部分(第29.9节)后、我仍有两个主要问题:

如果 我使用10pF 负载电容器、Epson TSX-3225 24.0000MF15X-AC6 (具有9pF 的负载电容)是否适用于此芯片?

2.使用24MHz 晶体是否会导致 UART、CAN 或 USB 外设使用 MOSC 作为时钟源时出现任何奇怪的时钟问题?

我要承认、这是我第一次使用 Tiva 系列芯片进行定制电路板设计、我正在从不同的架构过渡到德州仪器的 ARM 架构。  不过,我在发表之前,确实使用了第29.9.5条所述的数学方法。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表中提到了如何选择负载电容器(C1和 C2)。 如果它们满足晶体制造商的要求(您提到的是9pF)、我认为这是可以的。 您还可以参考表24、其中显示了已模拟并确认可正常工作的晶体的某些器件型号。

    您是否正在使用以太网功能? 以太网将需要25MHz OSC。 24MHz 将不起作用。 否则、我看不到 UART、CAN 或 USB 有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用以太网功能。  实际上、TM4C129C 甚至没有内置以太网。  感谢您的快速响应、我很高兴听到 UART、CAN 和 USB 不会受到影响。