This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/RM48L952:关于 TI-RTOS 和网络支持

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, TMDSRM48HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/700474/rtos-rm48l952-about-ti-rtos-and-network-support

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件: TMDSRM48HDK

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想使用 RM48L952接收和发送 UDP。
RM48L952在8个端口 UDP 上单独接收。
是否可以使用 TI-RTOS?

此外、请告诉我两点。

1.是否可以同时使用以太网和 EMIF?
2.评估板可以在仅以太网 TMDSRM48HDK 上进行实验吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI RTO 不支持 Hercules 器件。

    是的、您可以同时使用 EMIF 和以太网。 HDK 具有以太网端口(MII)、并且在 EMIF 上连接了一个 SDRAM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang - San

    非常感谢您的回答。

    请另外告诉我。

    是否可以在没有操作系统的情况下使用网络?

     RM48L952是否有使用该网络的文档?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该器件具有支持 MII、RMII 和 MDIO 的以太网模块。 以太网堆栈可以使用操作系统、也可以不使用操作系统。

    您可以下载 LWIP 演示:

    processors.wiki.ti.com/.../HALCoGen_Ethernet_Driver_and_lwIP_Integration_Demonstration