This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L950:STC#29勘误表、

Guru**** 2481365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/700618/rm48l950-stc-29-errata

器件型号:RM48L950

您好!

关于 STC#29勘误表、有人提到"可能会产生意外的 PMU 中断请求"。
即使我们没有启用 PMU 中断、也会发生该中断吗?

如果禁用了 PMU 中断、我们是否可以假设此勘误表不适用?

此致
巴杜语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paddu、

    即使禁用了 PMU 中断、也会生成中断请求。 在启用该中断之前、您需要清除 INTREQ0的位22。 如果 PMU 未被使用并且 PMU 中断被禁用、VIM 将不会向 CPU 发送这个请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    非常感谢您提供的快速信息。

    关于这一点的最后一个结论是、
    我们是否可以假设由于此勘误表而生成 PMU 中断请求、
    但是、如果我们禁用了 PMU 中断、CPU 将不会有 PMU 中断?

    此致
    巴杜语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paddu、

    您的理解是正确的。

    PMU 中断可在 STC#29中定义的条件下生成。 PMU 中断被禁用(VIM 通道22)、不会有一个到 CPU 的 PMU 中断。