This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-RM57L:CAN#39;t 连接到 CCS 环境

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-RM57L, TMDSRM48HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/700837/ccs-launchxl2-rm57l-can-t-connect-to-ccs-environment

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件: TMDSRM48HDK

工具/软件:Code Composer Studio

我有一位客户尝试将 LAUNCHXL2-RM57L 连接到 CCS 环境。  假设在发货前闪存配置不正确。  您能否提供有关如何继续的见解?  我附上了他们在下面观察到的错误的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、该 Launchpad 具有板载 XDS110仿真器。 屏幕截图显示客户已为 XDS100v2设置目标配置文件。 您能否让他们将其更改为 XDS110并让我们知道它是否有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aartis、

    实际上、使用的电路板是 TMDSRM48HDK。 您能否提供有关与 TMDSRM48HDK 相关的错误消息的见解?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是使用板载仿真器还是外部仿真器进行连接?

    此 页中记录了此错误编号的一般原因。  

    我还会将此主题移至 Hercules 论坛、因为那里的专家可能对此目标板有其他见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    D12的 LED 是否亮起? 如果它打开、FTDI 芯片由 micro-USB 的5V 正确供电。 否则、您的 USB 电缆或稳压器(U25)可能会损坏。

    如果 MCU 闪存已使用代码进行编程、并且代码无法正常工作、则会中止。 这也会导致 JTAG 连接失败。 如果是这种情况、请尝试以下步骤:
    1.打开目标配置窗口,然后启动选定的配置
    2.切换到调试窗口
    3.按住 RESET (nRST)按钮
    4.释放 nRST 按钮后,立即单击“连接目标”
    5.尝试几次后应连接电路板