This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:无法连接到目标

Guru**** 2481075 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/696894/tms570ls3137-not-able-to-connect-to-target

器件型号:TMS570LS3137

大家好、

我们  在测试中一直使用 TMS570LS3137控制器、最近可以看到以下错误。

连接到目标时出错:
(错误-180 @ 0x0)
控制器检测到目标功率损耗。
用户必须为目标打开或连接电源。
(仿真包6.0.407.3)

当我们通过设置断点来调试代码时、错误突然弹出。

如果您需要更多信息或从我的端可以完成的任何操作、请告诉我、以便获取有关此方面的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sreenivasan、您好!

    您使用的是 TMS570LS3137 HDK 吗? 您使用哪种仿真器:XDS100V2或外部独立仿真器?

    此段落完全从下面的链接复制。
    " TVRef
    所有接头均支持 TVRef、XDS 使用 TVREF 检测是否存在目标电源、并在 XDS 中设置 EMU 和 JTAG 电压转换器件(如果使用)的输入电平。 有关特定产品支持的电压范围、请咨询 XDS 制造商。 适配器通常可用于不满足特定器件电压电平要求的 XDS 系统。 "

    processors.wiki.ti.com/.../XDS_Target_Connection_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    是的、它是评估版本、我们使用的是 XDS100v2 USB 调试探针_0/coretex R4。
    问题、我们一直在使用这个目标、而不会出现任何问题。 突然间、我们面临着这个问题。
    之间从未接触过。
    此外、我们无法访问上述处理器链接。

    是否有进一步解决这个问题的办法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sreenivasan、您好!

    电路板上的5V、3.3V 和1.2V 电源是否正常? 有3个 LED 显示电源轨的状态、这些 LED 位于紧靠的顶角。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    否、只有2个 LED 亮起。 将附加在控制器不工作时拍摄的照片。
    但是、不清楚的是、没有人接触到控制器、我们通过设置断点进行调试、而突然、我们提到了错误。
    您能告诉我失败的原因是什么?

    此致、
    M.Sreenivasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    如果有任何帮助、请找到以下快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    中间的 LED 由微型 USB 供电、边缘的 LED 由 P1插孔供电。 该板丢失了5V、3.3V 和1.2V 电压。 MCU 未通电、因此没有 JTAG 连接。

    它可能是由 ESD 引起的、或者您的电源超出范围、例如24V。