This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:具有 Python 的 TM4C1294

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/700520/ek-tm4c1294xl-tm4c1294-with-python

器件型号:EK-TM4C1294XL

我从 tm4c1294xl 中执行 ADC、我想获取采样的数字值、并使用 python 中的 GUI 在 python 中绘制这些值。 有什么关于如何进行的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该问题是否与如何将数字值传输回 PC 进行绘图有关? 您想这么做吗? ADC 将模拟信号转换为数字值后、您可以使用 MCU 的 UART 接口传输数据。 EK-TM4C1294XL 上的 UART0可与 PC 的虚拟 COM 端口通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这正是我想要做的事情。 我想导入 python 中的数据并绘制它。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经提到过,如果您的 PC 有相应的接口,您可以通过 UART 接口或您喜欢的任何其它 MCU 支持的接口将 ADC 值传输到您的 PC。 一旦您的 PC 收到数据、您就可以决定如何处理数据、例如绘制数据或使用任何基于 PC 的应用程序处理数据。 我们支持有关 MCU 的问题。 我对 python 没有任何经验、也无法帮助您编写一个来处理数据。