This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:25MHz 晶体选择

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/701029/tm4c129encpdt-25mhz-crystal-selection

器件型号:TM4C129ENCPDT

尊敬的 Charle 先生:

非常感谢您对我之前的疑问。 问题已经解决  

我对晶体有疑问。 我已验证 TM4C129NCPDT 的数据表。 在使用以太网连接时、需要25MHz 晶振和+/- 50ppm。 在这个问题上、频率容差和频率稳定性是否都具有50ppm 或存在差异?? 如果容差和稳定性存在差异、那么将是以 ppm 为单位的差值。 请解释一下。 在下图中、我必须选择哪一个???

在 TM4C129ENCPDT 第42页中、提到了25MHz 晶体的详细信息、但我对 Rs 值有疑问。 如果我选择500uW 最大驱动电平晶体、那么 Rs 值是多少???? 因为他们提到了 Rs 值 不 超过500欧姆、但制造商提到了750欧姆

请加以澄清  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该容差是仅查看晶体时相对于指定频率的允许偏差。 频率稳定性是指与包含环路中其他组件的标称频率的偏差。

    我只能说、如果您选择列出的25MHz 晶体、则 TI 会对其进行仿真、使其正常工作。 如果您从未列出的其他供应商处选择晶体、则如果它们具有几乎相同的晶体参数、并且您使用表中列出的推荐组件值、则它们应该起作用。