This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L950:PLL 启动勘误表 SSWF0221#45

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/701162/rm48l950-pll-startup-errata-sswf021-45

器件型号:RM48L950

您好!

关于 SSWF0221#45勘误表、
软件权变措施报告(SPNA233A)提到"虽然不是100%有效、
显著帮助减少故障的发生"。
请告诉我们这种情况有多罕见。

下面的 E2E 提到"5次重试预测故障率约为30 DPPM "
我们是否可以假设 RM48xx 也是一样的?
e2e.ti.com/.../665708

关于重试次数、勘误表提到"TI 建议至少允许五次尝试"
请告诉我们是否有任何关于尝试次数足够或的建议
尝试一下后是否最好断电并重新施加电源?

此致
巴杜语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paddu、

    正如 Bob 说的、一旦 VCO 在上电后成功启动、就不再需要运行变通方法代码。 传递到变通方法例程的重试次数实际上是超时的最大值。 一旦 VCO 启动且 PLL 正确锁定、例程就会退出。 5是我们建议的最小值。 对于 RM48x 和其他 Herces 器件、这是相同的。

    最好切断电源并重新施加电源。 简单地将 nPORRST 置为有效而不会切断电源、这并不比仅仅一次软件复位更有效。