This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:如何下载 Hercules F021FLASHAPI 版本02.00.01?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: F021FLASHAPI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/699755/tms570ls0714-how-can-i-download-hercules-f021flashapi-version-02-00-01

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:Hercules F021FLASHAPI

您好!

我想下载 Hercules F021FLASHAPI 版本02.00.01。 但是、在我们的网页上、我们只有 v2.01.01。 如何下载 v02.00.01?

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    只有最新版本可供下载。 V2.01.01修复了几个小错误并添加了另一个新器件(TMS570LC43x、RM57x)。 为什么要使用 V2.00.00?

    v2.01.01
    1. fapi_enableEpromBankSecitors ()和 fapi_enableMainBankSecitors ()函数,用于检查 OTP 并仅在器件上存在所请求的扇区时才启用该扇区
    2.空白检查 L2FMC 设备的支持,此函数必须从主内存组的 RAM 中执行。
    3.所有编译的库都没有在分布式文件中包含调试符号。 这些文件名被“_NDS”(无调试符号)作为后缀。

    v2.01.00
    此版本中没有新功能

    v2.00.01
    此版本中没有新功能

    v2.00.00
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、

    我的客户使用 v2.00.01构建了他们的应用。 他们的终端客户希望检查他们使用的所有代码。
    如果您有 v2.00.01、请将问题发送给我。

    此致、
    TED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    我将为您找到此版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    选中此框