This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:ADC 引脚中的最大电压值

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/700573/ek-tm4c123gxl-max-value-of-voltage-in-adc-pin

器件型号:EK-TM4C123GXL

您好!

我有一个问题。 我不知道 不会损坏 ADC 引脚的最大电压值有多高? (EK-TM4C123GXL 处理器)

此致、

Pawel

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关详细信息、请参阅 ADC 电气特性。 Vadcin 最大值不应超过3.63V。