This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:PDT0128A DRA

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/700405/tm4c1294kcpdt-pdt0128a-dra

器件型号:TM4C1294KCPDT

对于0.4mm 128-TQFP、我将指定 TM4C129X 用户指南中列出的选项2。

我还下载了 PDT 封装、发现有3个 DRA 版本:

PDT0128A_L

PDT0128A_M

PDT0128A_N

我应该选择哪一个特定版本来与上面的选项2相匹配、请这么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否具体说明您所指的是哪些用户指南、以讨论选项2或其他选项? 您还能显示链接、在其中找到3个 DRA 版本吗?

    下面是指向所有 TI 封装和工程图/模型的链接。
    www.ti.com/.../searchtipackages.tsp
    www.ti.com/.../searchproductbypackage.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,查尔斯

     

    1. 封装可从 TI 网站下载、我已下载"TM4C1294KCPDT CAD 文件(.BXL)"。 运行 Ultra Librarian 后、有3个 DRA 文件:PDT0128A_L、PDT0128A_M 和 PDT0128A_N、
    2. 三个建议来自《Tiva 系列微控制器 TM4C129X 系列的系统设计协会》,第5页。 我将选择#2。
    3. 如果我在第5页选择#2、应该使用什么封装、_L、_M 或_N?

    很抱歉让人困惑。

     

    谢谢你

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wing、
    我希望这篇文章能有所帮助。 请使用_N

    e2e.ti.com/.../465897