This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TM4C129XSDRAM:TIDM-TM4C129XSDRAM 的 Altium 文件

Guru**** 2584615 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-TM4C129XSDRAM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/697390/tidm-tm4c129xsdram-altium-files-for-tidm-tm4c129xsdram

器件型号:TIDM-TM4C129XSDRAM

您好!

我有一个简短的问题。  TI 网站上是否提供了 TIDM-TM4C129XSDRAM 的 Altium 文件?  

 根据 TIDU853应用手册、我了解到它们是可用的、但我找不到 Altium 项目。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾、我也找不到 Altium 项目。 TI 参考设计的创建者将在假日期间工作两周。 当他回来时,我会问他。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lukasz

    否、Altium 项目文件不可用。 但是、作为 MSP432E4x 器件的一部分、我们将推出一款具有板载 SDRAM 的新 EVM、如果您有兴趣、可使用该 EVM。