This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:在 CC3220SF-LAUNCHXL 板上使用 TM4C129ENCPDT 微控制器的目的是什么?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/700034/tm4c129encpdt-what-is-the-use-of-tm4c129encpdt-microcontroller-on-the-cc3220sf-launchxl-board

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:CC3220SF-LAUNCHXL

NAMaste TI 支持主管、

我们使用 CC3220SF-LAUNCHXL 板进行产品开发,我想了解采用 TivaTmTM4C129ENCPDT 微控制器的各种用例/优势,TivaTmTM4C129ENCPDT 微控制器是  CC3220SF-LAUNCHXL 板上的高端 ARM Cortex-M4F 处理器内核。

谢谢|此致、

Dipen Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dipen、

    "CC3220x SimpleLinkTmWi-FiRegistered无线微控制器单元(MCU)片上系统(SoC)是一款具有两个独立执行环境的单芯片:用户应用专用 ARMRegisteredCortexRegistered-M4 MCU 和网络处理器 MCU
    运行所有 Wi-Fi 和互联网逻辑层"。 请参阅下面的数据表。 有关此帖子的更多问题、请访问 Simplelink WiFi 论坛。

    www.ti.com/.../cc3220.pdf

    这是 wiki 页面。

    processors.wiki.ti.com/.../CC3120_&_CC3220

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Namaste Markel Robregado、

    感谢您的快速回复。

    我已在 Simplelink WiFi 论坛上重新发布了我的上述查询。 链接 为 e2e.ti.com/.../700037

    谢谢|此致、
    Dipen Shah