This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:UART 回显示例代码

Guru**** 2584195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/695710/ek-tm4c1294xl-uart-echo-example-code

器件型号:EK-TM4C1294XL

尊敬的所有人:

UART 回显示例代码在 TI 云中正常工作、但在 CCS v7应用中无法正常工作。

闪烁代码在 CCS 应用程序中正常工作。

请帮助我解决问题。

e2e.ti.com/.../uart_5F00_echo.rar

此致、

单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi Gunit、

    您的 UART_ECHO 示例程序是否来自 Tivaware? 如果是、它应该起作用、我尝试了几次。

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,

    是的、示例代码来自 Tivaware。

    它在 TI 云上工作、但在 CCS 中工作。

    此致、
    单位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果这是 TivaWare 示例、则可以使用。 您是否在终端窗口中正确配置了波特率、停止位数、奇偶校验位? 它们必须与 UART_echo 示例匹配、该示例具有115200、1个停止位、无奇偶校验位和8位字符长度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我以相同的方式配置了终端。

    此致、
    单位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         尝试不同的波特率。 它可能起作用。

    此致、

    Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试过 hello.c 等其他示例? 示波器捕获是什么样的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的 UART 回波示例问题是否已使用 CCS 解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈。 我将假定您的问题已解决、并关闭该主题。 如果您有疑问、可以重新打开该主题帖或发布新主题帖。