This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:同一存储器位置的多 TCRAM ECC 错误检测问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/699944/tms570ls3137-problem-with-multiple-tcram-ecc-error-detection-for-same-memory-location

器件型号:TMS570LS3137

你好、Chuck、

我们不会针对单个位错误启用中断、因此 显然  不会清除错误标志和不可纠正的错误地址寄存器。

对于双位错误、在   再次访问之前、我们确实清除了错误标志和不可纠正的错误地址寄存器。

我想、正如您说过的、当一个位错误发生时、它会被纠正 、CPU 会将该值保存在他的缓冲区中、而不会重新加载该值。  

因此、这可能是不会再次检测到它的原因、除非它发生在不同的地址。

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    在 RAM 中纠正了单位错误、在这个地址上不再有错误。