This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:TI-RTOS UDP udpEcho.c 问题

Guru**** 2585425 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/699083/rtos-tm4c1294ncpdt-ti-rtos-udp-udpecho-c-issue

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

 硬件: TM4C1294NCPDT,我们设计了我们的产品。

IAR:7.50.3.10751

TI-RTOS: tirtos_tivac_2_14_04_31

1.使用  

UDP 回波 显示如何使用 UDP 套接字的 UDP 回显示例

2. 我编辑 unsigned char macAddress[6]={0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00}、 因为  

/*获取 MAC 地址*/
FlashUserGet (&ulUser0、&ulUser1); ulUser0=0xffffffff、ulUser1=0xffffffff;

 3.编辑  localAddr.Sin_addr.s_addr = inet_addr ("192.168.1.5");//htonl (INADDR_ANY);在 udpEcho.c 中

4. PC 的 IP 为192.168.1.78, excuete --> udpSendReceive 192.168.1.5 100 1 -s100

5. tm4c 无法从 PC 重新获取数据,而且无法从 Wireshark 捕获数据,Wireshark 会显示“谁是192.168.1.5”? 请告知 192.168.1.78。

6. PC ehternet 显示100Mb 链路,PC 与 tm4c 连接,而不使用路由器。

请问原因是什么?

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在第3步"编辑  localAddr.sin addr.s_addr = inet_addr ("192.168.1.5");//htonl (INADDR_ANY);在 udpEcho.c"中、您似乎正在尝试设置静态 IP 地址。 如果是、则这不是正确的方法。 要设置静态 IP、应恢复 udpEcho.c 中的更改、而应编辑 udpEcho.cfg、并在底部添加以下行:

    VAR IP = xdc.useModule('ti.ndk.config.Ip');
    IP.address ="192.168.1.5";
    IP.MASK ="255.255.255.0;
    ip.gatewayIpAddr ="192.168.1.1"; 

    请尝试使用这些更改再次运行程序。  

    此致、

    达尔顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 如何获取有关"ti.ndk.config.ip"的文档? 我想使用多播 UDP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     本指南的第2.2节更详细地介绍了 NDK 配置过程。

    此致、

    达尔顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,明白了。