This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:GPIO 中断无响应

Guru**** 2775545 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/699700/tms570ls1227-gpio-interrupt-no-response

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的大师:

我的客户正在其产品中使用 TMS570LS1227PGE。 目前、他们想要在系统中添加一个 GPI 中断、并且在引脚127 (HET30)上选择了该中断。 但配置后、我们无法在该引脚上接收中断。 您能否提供一些有关如何使用 Halcogen 将这个引脚配置为中断的指南?

非常感谢。

此致。

Fu Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克·海尔

    只有16个具有外部中断功能的专用 GPIO 引脚:GIOA 和 GIOB。

    N2HET 引脚可被用作 GPIO、但不是输入中断。