This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:GPIO 离散中断

Guru**** 2586515 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/699577/ek-tm4c1294xl-gpio-discrete-interrupts

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

您好!

我在理解 tm4c1294ncpdt 数据表时遇到了一些问题。 我想在同一端口上使用两个引脚、但引脚具有其离散中断。 在 TivaWare DriverLib 上、它说如果我的 MCU 支持它、我只需或 GPIO_discrete _INT (p258)。

在 tm4c1294ncppdt 数据表(p750)中、似乎认为端口 P 和端口 Q 支持这一点、但这会混淆"PP0和 PQ0中断用作主中断并提供传统的聚合中断版本"、 这是否意味着、如果我在这两个端口中的任何一个的引脚0上设置中断、中断将不再是离散的?

谢谢、

Hisham Hafez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hisham、您好!

    如果使用离散中断、PP0和 PQ0将有其自己的中断。

    本文档所述的内容是、如果不使用离散中断、则端口 P 或端口 Q 的任何中断都将分别转到 PP0和 PQ0的中断矢量。

    因此、每个端口的离散->拥有唯一中断、而不是离散->中断通过 PP0/PQ0运行