This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:我们为什么不能在 TM4C 中使用 PIN.h 作为非 CC2640R2

Guru**** 2534300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/699417/rtos-tm4c1294ncpdt-is-there-reason-why-we-cannot-use-pin-h-in-tm4c-as-un-cc2640r2

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

我在 CC2640R2中使用 PIN.h 和 PINCC26XX.h、这是设置 GPIO 的巧妙方法

我可以对 TM4C 器件执行同样的操作吗?我注意到没有有效使用 PIN.h 的示例代码(仅使用 GPIO.h)。

只是想知道 pin.h 为什么不能使用?

R.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请忽略这个问题、我刚才意识到、根据文档、它不支持 TM4C。 仅适用于 CC2640R2器件。