This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:L2FMC 诊断问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/698373/tms570lc4357-l2fmc-diagnotic-questions

器件型号:TMS570LC4357

您好 QJ、

鉴于您之前的响应、 即端口 A 和端口 B 对闪存组的访问是固定的(端口 A:CPU 和端口 B: DMA)、那么、假设客户不对闪存执行 DMA 访问、那么他们只需要在端口 A 上运行诊断程序是否安全?

诊断程序将从非闪存运行、因此我假设只要进行 CPU 访问、它就会按照配置测试端口 A? 我想确认、这样我就不会错误地传达预期行为

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CPU 使用端口 A 来访问闪存、而其他外设主控(HTU、FTU、EMAC)使用端口 B 来访问闪存。 如果 HTU、FTU、和 EMAC 不访问闪存、端口 B 不被使用。 因此、它们不需要在端口 B 上运行诊断程序