This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS570LS0432:Ubuntu 中的 HALCOGEN 等效版本

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/698828/linux-tms570ls0432-halcogen-equivalent-in-ubuntu

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Linux

大家好、

我刚刚开始使用 TMS570LS0432 LaunchPad 和 EVM1402EVM 评估模块。 在参考设计指南中使用了 HALCOGEN 设计。 但我使用的是 Ubuntu 和 HALCOGEN、仅支持 Windows。 是否有任何设计指南、如何在 Ubuntu 中使用这2块板?

谢谢你。

此致、

Sahan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sahan、

    HAlCoGen 是用于 Hercules MCU 的基于 windows 的代码生成器。 Code Composer Studio (CCS8)同时具有 Windows 版本和 LINX 版本:

    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    CCS 包含支持 Hercules MCU 的所有驱动程序(GEL、cmd、FLASH、RTS 等)、 还包括用于 Hercules MCU 的编译器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试使用以下方法在 Linux 上运行 HALCoGen:Wine: richarthurs.com/.../

    此致、
    Sunil