This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GE6PZ:EEPROM 的详细根本原因说明

Guru**** 2479545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/698264/tm4c123ge6pz-detail-root-cause-description-for-eeprom

器件型号:TM4C123GE6PZ

大家好

在勘误表中、出现了"EEPROM 数据可能在 EEPROM 写入中断时损坏"和"器件可能在 EEPROM 写入或擦除中断时变为无法正常工作"的问题列表。

勘误表描述了问题状况和行为、客户希望了解有关此类问题的根本原因的更多详细信息。 由于使用 EEPROM 的客户产品已经有 MP 并推向市场、因此他们需要更多详细信息来评估风险并判断如何处理 MP 产品。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、您好!

    在讨论这些详细信息之前、您能否向客户验证他们是否100%使用修订版6器件?

    此勘误表不影响修订版7器件!

    勘误表文档的第3页概述了如何检查版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    是的、客户器件中的器件型号为 E6PZI、后面没有"7"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、您好!

    感谢您的检查。

    通过查看勘误表文档和提供的说明、可以很清楚地了解中可能出现问题的情况、因此我对我们甚至可以提供的其他信息有点不清楚。

    该文档非常清楚地概述了列出的3个电源问题中的任何一个都可能出现此问题、因此避免出现这些问题非常重要、并提供了避免此问题的权变措施。

    除了提供的详细说明之外、他们还需要哪些其他信息、我认为这些详细说明清楚地列出了他们可以如何避免此问题? 请记住、对于设计本身、我们必须保持一定程度的机密、以便我们可以共享的信息受到限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果客户开发新产品、他们必须仔细遵循解决方法、以避免勘误表说明中的问题。

    但是、现在客户产品已在市场上销售 MP 和销售、他们无法修改产品固件或硬件以避免此问题、因此他们想要了解问题的内部根本原因、以便他们能够评估风险、例如产品将发生多少问题。

    感谢您如果没有保密限制、可以帮助您分享更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、您好!

    如果我们可以共享任何其他信息、我将不得不与勘误表发现过程中团队中的一名工程师交谈、但他将在下周上班。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    今天我和客户讨论、他们还想知道我们在 Ver.7器件中做了哪些修改来解决此类 EEPROM 问题、他们希望在未来的 MP 产品中更有信心使用 Ver.7。 您认为我们是否可以提供此类信息? 谢谢。   

    顺便说一下、如果您认为有必要、您也可以通过电子邮件 terry-deng@ti.com 回复我的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、您好!

    我将向您发送一封电子邮件并关闭此主题、我认为离线打开对话框会更容易。