This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C129EXL:CCS/TM4C129ENCPDT:如何将 TiRTOS 源放入 C 索引?

Guru**** 2527630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/698316/rtos-ek-tm4c129exl-ccs-tm4c129encpdt-how-to-get-tirtos-sources-into-c-index

器件型号:EK-TM4C129EXL

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的论坛:

我已经在 CCS 论坛中提出了以下问题、但尚未获得完整的答案。 也许这个论坛中的人可以提供帮助?

CCS 线程: e2e.ti.com/.../696814

"我必须为通过 UART 进行半双工通信编写一个驱动程序。 这应该是 origin TiRTOS 驱动程序 UARTTiva 的变体。 遗憾的是、驱动程序不在工程的索引中、因此很难访问源代码。 是否有可能将驱动程序源代码放入 C 索引(这样"打开声明"就行了)?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sven、您好!

    CCS 论坛可能是解答您的问题的最佳场所。 我知道、如果您在机器上本地重建 TI-RTOS、则在调试器中无需查找文件。 这是因为我们在 Linux 服务器上构建库、这很明显您无法访问:)、因此 CCS 无法找到 obj 文件(以及库)中的文件名/路径。

    我要将其标记为"TI 认为已解决"、因为我认为另一个线程是索引问题的正确位置。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    感谢您的回答。 我在文档中阅读了有关此调试器问题的信息。 您认为重建也可以解决索引器问题吗?

    如果是,我将重建 TI_RTOS……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道索引器是如何工作的、但值得一试:)