This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:SPI 问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/697186/tm4c129encpdt-question-of-spi

器件型号:TM4C129ENCPDT

尊敬的团队:
我最近正在执行 SPI 测试并配置为从器件。 我需要在下图中标记的红色部分向 M4 (主器件)发送数据。我的问题是当 SSINRX 交换数据时、SSINCLK 下降沿的相位是否需要完全对齐?

此致

K. K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、在 SPO = 0和 SPH = 0的模式下、在 SSICLK 的上升沿对数据进行采样。 只要相对于上升沿满足设置和保持时间要求(在数据手册的第30.17节中)、当数据相对于下降沿发生变化并不重要时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    在交换数据时、我可以延迟或提前几纳秒? 您是否有任何文档供我参考?

    此致
    K. K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它取决于 SSICLK 速度。 数据表的第30.17节给出了时序要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    1、当 M4在主模式下工作时、我使用 FPGA、我能否作为主模式的序列图表运行?
    2、为什么序列图上没有 S14?

    此致
    K. K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我不理解你的问题。 请您重新表述您的问题并再次提问吗? 您提到的"序列图"是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我不知道正确的地方、最可能的是时序图?或时序图?在中文中、它是"时序图"。

    此致、
    K. K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我现在明白了。 是的、我使用"时序图"一词。 现在我看到了问题。 表30-46中的数字不正确。 请注意、没有"S12"。 Trxdssu 应该是"S12"而不是"S13"、而 Trxdsh 应该是"S13"而不是"S14"。