This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:当使用任何 USB_DEV 示例时、TM4C123GH6PM USB 器件根本不会出现在器件管理器(窗口10)上

Guru**** 2618095 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/698591/tm4c123gh6pm-tm4c123gh6pm-usb-device-does-not-appear-on-the-device-manager-windows-10-at-all-when-using-any-usb_dev-example

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123DK-TM4C123GEK-TM4C123GXL

您好!

我一直在尝试计算 USB 连接、但当设置为 USB 设备时、Windows 10根本没有检测到 Tiva C。 它可以在调试模式下进行编程、这不是问题。 此外、绿色 PWR LED 在两种模式下均亮起。 连接后、在调试模式下连接时不会听到"USB 声音"。 我已经安装了 TivaWare、我也安装了 USB 批量示例程序。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我使用的示例用于错误的电路板。 我想、由于电路板上的芯片显示 TM4C123GH6PM、 我假设我要使用 dk-tm4c123g 的示例文件。 在看了我的 Tiva 盒的封面之后、我发现虽然我有一个 TM4C123G、但实际上我有 EK-tm4c123gxl、现在就检测到了 Tiva。 我想、如果有人遇到相同的问题、请记住仔细检查您拥有的硬件、而不是像我这样的白痴。 祝你度过美好的一天!