This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM42L432:如何处理硬件上的 NTRST 引脚

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/698592/rm42l432-how-to-handle-ntrst-pin-on-hardware

器件型号:RM42L432

数据表中提到了该引脚上的100μA Ω 下拉电阻。  

硬件是否需要添加下拉电阻器?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无需外部下拉。 当尝试通过 JTAG 连接到 MCU 时、nTRST 由外部 JTAG 仿真器驱动为高电平。