This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Erreta 工作表"器件#47"

Guru**** 2618105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/698610/tms570lc4357-erreta-sheet-device-47

器件型号:TMS570LC4357

早上好、

关于 TMS570 LC4x (修订版 B)勘误表文档(SPNZ232A (2016年5月))中的 ERREeta 工作表"device#47"、关于段1 (uSCU)上的 STC:

可以告诉我们有关 uSCU 的更多信息吗?
-锁步时,是否使用 uSCU?
-如果是,这一个的使用条件是什么?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    此勘误表的描述没有提到 uSCU。 Cortex-R5F TRM 的"加速器一致性端口接口"部分对该功能进行了说明。

    此致、
    Sunil