This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Erreta 工作表"器件#56"

Guru**** 2619465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/698612/tms570lc4357-erreta-sheet-device-56

器件型号:TMS570LC4357

早上好、

关于 TMS570 LC4x (修订版 B)勘误表文档(SPNZ232A (2016年5月))中的 ERREeta 工作表"device#56"、关于调试器连接上的 nERROR 断言:

您能告诉我们有关"调试器连接"含义的更多信息吗? 这是否意味着与调试器进行物理连接?  这是否意味着与调试器进行逻辑连接?

您能告诉我们有关"调试器最初连接到器件时"勘误表条件的更多信息吗?

您能告诉我们有关此勘误表"nERROR 引脚将切换"(与勘误表标题"nERROR 置位"相关)含义的更多信息吗?
-nERROR 引脚状态的变化是永久性的,还是仅仅是脉冲?
-是在 nERROR 引脚上改变状态(主动状态变为被动状态还是被动状态变为主动状态),还是只改变状态至主动状态?
- nERROR 引脚上的状态变化是出现一次(在与调试器的初始连接上)还是不及时(一旦与调试器连接)?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    "调试器连接"意味着调试器能够停止处理器、因此它是来自基于 JTAG 的外部调试器工具的物理连接、该调试器工具以 JTAG 指令序列进行扫描以停止 CPU。

    -nERROR 引脚状态的变化是永久性的,还是仅仅是脉冲?

    在 ESMLTCR 寄存器的 nERROR 低电平时间计数(LTC)字段定义的持续时间内、nERROR 引脚被驱动为低电平。 应用程序需要通过向 ESM 密钥寄存器写入0x5来清除 nERROR 置位、否则一旦 LTC 计数到期、nERROR 引脚将再次驱动为低电平。

    -是在 nERROR 引脚上改变状态(主动状态变为被动状态还是被动状态变为主动状态),还是只改变状态至主动状态?

    是的、nERROR 引脚将被驱动为低电平。

    - nERROR 引脚上的状态变化是出现一次(在与调试器的初始连接上)还是不及时(一旦与调试器连接)?

    nERROR 引脚的错误置位仅在首次连接调试器(CPU 停止)时出现。

    此致、
    Sunil