This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:使用 I2C 的主器件和从器件

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/696708/ccs-tm4c123gh6pm-master-and-slave-using-i2c

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在使用 TM4C123GH6PM 开发。 我已将一个板配置为主板、将另一个板配置为从板。 我正在尝试从主设备向从设备发送数据。 对于 Tiva C 系列、 如何查找从器件地址和寄存器地址以将数据写入从器件。

此致、

Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从器件上运行的应用软件通过调用 TivaWare 函数"I2CSlaveAddressSet()"来设置从器件地址。 这是主器件在调用函数 I2CMasterSlaveAddrSet()时将使用的地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob Crosby、您好!
    请与我分享一些示例、以在两个 Tiva tm4c123gh下午6微控制器之间发送数据。 一个应该是主器件、另一个应该是从器件

    此致、
    Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我很忙、花了一段时间才能写出这个示例。 我使用了 EK-TM4C123GXL launchpad 并从外部将 I2C0连接到 I2C2、并添加了外部上拉电阻器。 从附加的.zip 文件导入工程。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/I2C_5F00_master2slave.zip