This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:查找.pinmux 文件

Guru**** 2586035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/698127/ek-tm4c1294xl-looking-for-a-pinmux-file

器件型号:EK-TM4C1294XL

Good Day Forum、

今天、我想找一个包含评估板所有已用外设的.pinmux 文件。 找不到它...

我要做的是使用评估板检查四路 SPI 功能。 遗憾的是、它们没有被一个专用示例覆盖。 要了解我可以在评估板上使用什么 QSSI 模块、为评估板提供引脚多路复用文件将非常有用。

我已经发现、我无法像在 MOSI-MISO 示例"spiloopback _EK_TM4C1294XL_TI"中所做的那样使用 SSI2和 SSI3。 引脚 PD6处的 SSI2 DAT2线路正在电路板上使用、不可用。

也许,有人已经创建了一些 pinmux 文件并将提供它???

提前感谢 Klaus-Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么不使用 Tiva C 系列 PinMux 工具进行设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    克劳斯、您好!

    如 BP101所述、您可以通过 https://dev.ti.com/pinmux 上的工具自行生成 pinmux 文件

    一般而言、我们没有提供 pinmux 文件、因为我们会公开提供该工具、以便任何人都可以使用该工具来确定他们需要的内容。

    我可能会看到 LaunchPad 的一些价值、它可以作为主文件完成、看起来 MSP432团队已经为他们的 P401R LaunchPad 完成了这项工作、 但目前我们没有计划开展此活动、因此请立即利用您的终端工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Klaus-Michael 先生:

    我在找到 EK-TM4C1294EXL 的 pinmux 文件时遇到同样的问题。 (应与您的电路板相似。) 因此、我通过手动操作从 EK_TM4C129EXL.c 文件中派生了它。 因此,我无法保证其正确性。

    您将在 PinMux 工具报告的引脚多路复用文件中发现许多错误。 之所以这样、是因为评估套件对不同硬件使用相同的引脚。 根据您的需求解决冲突。

    您很可能已经识别了 Eagle 布局和原理图:

    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    还请确认以下意见:

    对于 SD 卡示例、PC7是!CS
    对于 SD 卡示例、PP4是!CS
    PA3 (I2C8)和 PQ2 (SSI3)通过 R19连接
    PA2 (I2C8)和 PQ3 (SSI3)通过 R20连接
    SSI2和 I2C7使用 PD0和 PD1
    PD2 => SSI2FSS 可能会得到不同的使用(软件!CS)
    PQ1 => SSI3FSS 可能会得到不同的使用(软件!CS)
    EK_TM4C129EXL_initUSB 函数将 PD7配置为 USB0PFLT、但软件使用 PQ4作为中断(下降沿)(连接在 PCB 上)
    PM3 => WiFi Booster Pack
    PC6 => WiFi Booster Pack
    PH2 => WiFi Booster Pack

    e2e.ti.com/.../EK_2D00_TM4C129EXL.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sven:
    这正是我要找的。 嗯、这至少节省了我一个小时的工作时间。 非常感谢。 我希望有一天我也能帮助你。 Klaus-Michael